根据数据表、HDC1080对于温度和湿度测量具有高达14位的分辨率。 遗憾的是、我在尝试14位或11位时仅看到10位分辨率-不再显示。
数据表中未提供有关这一点的提示。 有所需的电容器。 电源电压大约为4.2V -由一个小电容器旁路。
我正在获得值。 有些是相同的、那么这会变为另一个值-但并不是那么近。 新值大约相差0.1%。 这根本不是14位分辨率。
这是已知问题吗?
我的器件是否损坏? 我应该尝试另一个吗?
非常感谢您的聆听和帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据数据表、HDC1080对于温度和湿度测量具有高达14位的分辨率。 遗憾的是、我在尝试14位或11位时仅看到10位分辨率-不再显示。
数据表中未提供有关这一点的提示。 有所需的电容器。 电源电压大约为4.2V -由一个小电容器旁路。
我正在获得值。 有些是相同的、那么这会变为另一个值-但并不是那么近。 新值大约相差0.1%。 这根本不是14位分辨率。
这是已知问题吗?
我的器件是否损坏? 我应该尝试另一个吗?
非常感谢您的聆听和帮助!
谢谢你 Massimo!
"如果您看到整数数字发生变化,则很可能您的设置不稳定,或者还有其他需要修复的问题。"
似乎没有太多的事情可以我在这里做。
芯片似乎被正确旁路。
它可以用作3.3V 的额外稳压器。
但也必须使用电压转换器。
"如果您希望看到稳定的值、则环境设置必须在0.08摄氏度以下保持稳定。"
应确保使用非常短的测量时间
在测量之间的这段时间内、湿度和温度变化不大。
我确实使用了尽可能短的测量时间来确保。
通常仅需10ms 左右、温度和湿度也是如此
变化不大。 我无法投资于受控湿度箱。
"我建议对温度和湿度输出进行一些平均值计算。"
如果这些值是稳定的、则取平均值没有多大意义
但仅显示10位分辨率。
可能是芯片本身有问题。 以确保另一个
一个可以进行测试。 我目前没有第二个
进行测试。
此致、
Matthias