This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:在 MMW 演示代码中从 dopplerIdx 值查找速度

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618925/ccs-awr1443boost-finding-speed-from-doppleridx-value-in-mmw-demo-code

器件型号:AWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我能够发现多普勒值存储在一个称为 dopplerIdx 的变量中。 当我打印对象接近时的 dopplerIdx 值时、我会得到12或13等两位数值。 当物体远离雷达时、我得到4或5等一位值。 在 MMW 演示中、GUI 显示了使用多普勒效应与距离的速度值。 在代码中、它将这些任意值转换为速度(米/秒)。 请提供任何帮助。

谢谢

Saad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saad、

    请从下载 mmWave Demo Visualizer 文件夹 

    下载后、导航至  mmWave_Demo_Visualizer\app 并打开 mmwave.js 文件。 如果您搜索 dopplerIdx、您将找到如何从881行开始转换到 m/s。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Adrian、我找到了我想要的东西。