This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900EVM:如何使用 PGA900 EVM 板在 pga900中进行一次性编程(OTP)?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618251/pga900evm-how-can-i-do-one-time-programming-otp-in-pga900-using-pga900-evm-board

器件型号:PGA900EVM
主题中讨论的其他器件: PGA900

我尝试通过 SPI 使用 PGA900EVM 对 PGA900 OTP 进行编程。 OTP 验证未成功。 如果之前有人做过这个,请指导我。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否可能在加载 hex 文件之前写入了一些寄存器、并且只有 hex 文件配置了其余的寄存器? 如果用户已经配置了几个寄存器、并且只使用十六进制文件对其余寄存器进行写入、那么验证 OTP 函数将为该十六进制文件提供一个假、因为 GUI 不知道现有的 OTP 寄存器值。

    如果您在十六进制文件中包含已配置的寄存器并再次运行 verfiy OTP、则它应该会通过。

    此致、