This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:TSW1400捕获的 ADC 数据的中心频率

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618824/awr1243-the-center-frequency-of-the-adc-data-captured-by-tsw1400

器件型号:AWR1243

我想知道 TSW1400捕获的 ADC 数据的中心频率( f0 )。 我按如下方式进行计算。

计算中心频率(f0)的方法是否正确? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我不确定 ADC 数据的"中心频率"到底是什么意思。 根据奈奎斯特标准,ADC 数据的频率范围为从直流到(采样频率,fs)/2。 在上述示例中,采样率为37.MHz,在这种情况下,ADC 频率范围为0至18.75Mhz。 这适用于"仅实数"采样模式。
    在复数2X 模式下、它将为-fs/2至+fs/2;在复数1x 模式下、它将为0至 fs。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 Vivek 所示、在第一个奈奎斯特区域采样的 ADC、全速率 ADC 为1800Msps。  第一个奈奎斯特区域为0-900Mhz。   当 DFE 输出速率较低时、ADC 可运行在1/2满速率下。

    FMCW 概念线性调频脉冲、如您所示、其中的合成器= Fstart +(Fslope * SynthesizerOnTime)。  但是、混频器降频转换使用相同的发送输出。   Fmixer =合成器- Freceived 信号。  由于 Freceived 信号基于延迟、2*radaldistance、混频器输出不是合成器频率。  =′∗= 1−0 * 2混频器输出为预期拍频。

    参考资料: bu.edu.eg/.../FM 2.pdf

    因此、如果您尝试确定 ADC 频率成分、您将具有最小距离和最大距离。  这些通常可承受数字前端通带。  正如 Vivek 所指出的那样、有3种操作模式(最大 DFEexhoerate 37.5Msps):仅实数-反相、DFEhex运算/ 2 (0-18.75Mhz);复数2x 反相和正交、DFE37.5Msps (-18.75 -> 18.75);复数1x (移频)反相和正交、DFE37.5–37.5 Msps (DFE37.5)。

    DFE 具有针对实模式的低通滤波。  DFE 具有复数模式的带通滤波、滤波器的带宽为80-90%。

    如果您尝试根据混频器输入而不是 ADC 输入确定平均频率、则公式为

    Fstart +(ADCstarttime+(numADCsamp/DFEfamate)+激发 rampTime)* FSlope /2

    此致、

    Joe Quintal

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、拍频方程式似乎被加码、此处重新输入:
    Fout = f'* TD =(f1-f0)/Tmod* 2d/c
    此致、
    Joe Quintal