This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:支持 QSPI 闪存部件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618885/awr1642-qspi-flash-parts-supported

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、团队、

我想知道 哪些 QSPI 闪存部件可在具有毫米波 SDK (1.0.0.5版)和 Uniflash (4.2.0.1435版)的 AWR1642中得到支持

 支持以下器件所述的 AWR1642 EVM 原理图。  (表10)

 - S25FL116K0XNFV040
 - S25FL132K0XNFB01
 - MX25L3233FM1R-08G

AWR1642 EVM 包含 S25FL132K0XNFB01、可通过  Uniflash 刷写"xwr16xx_MMW_DEMOM.bin"、并 通过"mmWave Demo Visualizer"运行演示。

客户电路板使用 S25FL064L、 感觉闪存相同的二进制文件存在一些问题 、无法  通过"mmWave Demo Visualizer"运行演示。

请让我 清除 一下、毫米波 SDK (版本1.0.0.5)和 Uniflash (版本4.2.0.1435)是否也支持或不支持 S25FL064L。

谢谢、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Llyod,

    客户似乎在不同的主题中询问了相同的问题。
    请访问 e2e.ti.com/.../618091

    我们可以跟踪该线程中的查询。

    谢谢、
    Raghu


    ------------------------------------------------------
    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
    ------------------------------------------------------