This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:使用 TSW1400采集 ADC 数据时的数据格式和中心频率

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618711/awr1243-data-format-and-center-frequency-when-capture-adc-data-using-tsw1400

器件型号:AWR1243

我在 training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board 中了解了数据格式。  

这意味着什么? 我不明白。 HSDC 专业版值-2e15 =我可以使用的值?

谁可以为我详细介绍它? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhicheng、您好!
    当 TSW1400板捕获到数据时、它实际上会以2e15的偏移保存该值。 因此、当您读取从 HSDC pro 保存的原始文件时、您需要使用承印物2e15来返回捕获的实际值。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    保存在 RADAR Studio 中的 ADC 数据 bin 文件中没有此类偏移、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的回答已经解决了我的问题! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    HSDC 专业版始终使用此偏移保存文件。 但是、当 Radar studio post proc 解释该文件时、它会自动考虑该文件、并且您在 post proc 中看到的图是实际的 ADC 数据。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    我是指 Radar Studio 中的转储文件。 转储文件中不应存在这样的偏移、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    RADAR Studio 中的转储文件也具有此偏移。 它基本上与保存 HSDC pro 的二进制文件相同。

    此致、
    Vivek