This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:如何通过 PC 上的外部软件命令(CLI)触发每个帧?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617067/awr1443boost-how-can-i-trigger-each-frame-by-external-software-commands-cli-from-pc

器件型号:AWR1443BOOST

感谢论坛的各位。

我经常遇到 COM 相关缓冲区溢出的问题。

然后、为了 同步 AWR1443BOOST 和 PC 上的 Matlab 上的每个帧、

我想从 PC 外部强制在每个帧上使用软件触发器。

用于连续启动新帧的 CLI 触发命令似乎是"frameStart"。

但是,如何在一帧后停止传感器?

是否有任何其他 CLI 命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    CLI 中的 frameCfg 命令具有“帧数”选项。 值0对应无限帧、但如果您将其设置为1、则器件将仅发送1帧用于 sensorStart 命令。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这对您尝试执行的操作是否有帮助?

    此致、
    Vivek