This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243 /1642器件问题:

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616001/awr1243-awr1243-1642-part-questions

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

。       在电路板启动期间需要有关执行以下操作的帮助:

您能提供什么帮助吗?

AWR1243器件:

用于调试的 FFT 格式输出函数

用于测试和调试的角度估算函数

3.有关更换天线的软件调整步骤的帮助

 

AWR1642器件:

1.角度估算功能/流量基本介绍

用于测试和调试的角度估算函数

3. TI 是否可以有更换天线的软件调整步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!
    AWR1243器件不在内部执行 FFT 或物体检测。 它只是通过 CSI 接口提供原始 ADC 数据、您需要使用外部处理器(例如 TDA3)来执行计算、检测、角度估算等 原始 ADC 数据的数据格式基于 CSI2的 MIPI 标准。

    关于 AWR1642,我们提供了一些用于演示角度估算的示例代码,这是 SDK 软件包中提供的毫米波演示应用程序的一部分(www.ti.com/.../mmwave-sdk)。 用于解释同一软件包中的功能和流程的完整代码和帮助文件。

    我不确定我是否理解问题(2)和(3),您正在寻找哪种测试和调试? 您是否正在寻找一款有助于放置天线的软件? 没有此类软件、但天线设计和放置取决于所需的应用。 根据所需的天线增益、所需的 FoV、所需的虚拟接收天线(请参阅应用手册 www.ti.com/.../swra553 以了解天线放置如何影响有效的虚拟接收天线生成等)

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!
    您能否告诉我们上述回答是否有助于澄清您的疑问?

    此致、
    Vivek