This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:Radar Studio 和 TSW1400高速数据转换器专业版 GUI CAN#39;t 开始捕获

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615050/awr1243boost-radar-studio-and-tsw1400-high-speed-data-converter-pro-gui-can-t-start-capturing

器件型号:AWR1243BOOST

大家好,当我们尝试从 AWR1243BOOST 捕获数据时,会遇到下一个错误:

Radar Studio 异常:

TSW1400高速数据转换器专业版 GUI 获得 TIMPLE_OUT_ERROR


如图所示、开发板已连接。

如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladmir、

    "Radar Studio"异常出现在什么时候?

    如果您使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集、 则需要通过 Radar Studio 配置 AWR1243BOOST 时执行各种步骤、并想知道在该步骤序列中看到错误消息的位置。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladmir、
    您是否还可以确认您是否遵循了 Radar Studio 用户指南"软件启动"部分中列出的步骤? 确保已安装所需的工具、并将正确的文件复制到步骤中列出的 HSDC pro 文件夹。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladmir、
    您能否告诉我们您是否仍面临此问题,或者您是否能够使捕获正常工作?

    此致、
    Vivek