This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:配置文件 ID 为何在该范围内?

Guru**** 2585245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618731/awr1642boost-why-is-the-profile-id-is-just-in-the-range

器件型号:AWR1642BOOST

各位专家、您好!

问题1:为什么配置文件 ID 恰好 在0到3的范围内?

Q2:为什么开始/结束线性调频脉冲 恰好 在0到511范围内?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nanshan,

    借助现有的系统配置和线性调频脉冲(开始/结束)指数范围、可以实现 MIMO 雷达的所有已知线性调频脉冲配置。
    因此、我们定义了配置文件 ID 和线性调频脉冲指数的范围。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu,

    感谢您的回复!

    我们是随机使用这些剖面和线性调频脉冲的吗?
    :,第一个100线性调频脉冲我们选择剖面0然后第二个100我们选择剖面1?

    此致!
    南山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南山、

    是的,您可以使用不同的线性调频脉冲集并关联不同的配置文件。

    您可以定义线性调频脉冲配置数组(AR_CHIRP_CONF_SET_SB)、如下所示:
    啁啾_config[0]设置"profile_INDX =0 "和"CHIRP_START_INDX = 0"和"CHIRP_END_INDX = 100"
    啁啾_config[1]设置"profile_INDX =1"和"CHIRP_START_INDX = 101"和"CHIRP_END_INDX = 200"
    (笑声)

    此致、
    Raghu