This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:Vital Signs 实验

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616874/ccs-iwr1642-vital-signs-lab

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件: IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

你好
我有一位客户希望使用生命体征实验室作为其评估的基础、但它适用于 IWR1442。
我们是否有适用于 IWR1642的版本-或适用于 IWR1642的任何基于 CCS 的实验?

此致

Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    生命体征演示仅适用于 IWR1443器件。
    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    正如 Vaibhav 提到的、Vital Signs 实验仅适用于 IWR1443、 但是、如果您正在为 IWR1642寻找任何 CCS 项目(因为您提到了"适用于 IWR1642的任何 CCS 实验")、我们在 TI Resource Explorer 上提供了适用于 IWR1642的毫米波 SDK 演示 CCS 项目、如下所示:

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    我们是否能够回答您的问题? 如果是、请验证答案。 如果没有、我们如何帮助您?

    此致、

    Adrian