请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4400 我刚刚动手使用 AFE4400SPO2EVM 模块、并尝试在我的 Windows 10系统上运行该模块。 到目前为止、我已经能够使用 python 安装 GUI 并成功更新器件的驱动程序。 但是、当我尝试打开 GUI 时、似乎没有发生任何情况-启动屏幕保持打开、另一个打开的 GUI 窗口也没有显示任何内容。 单击"List Errors"(列出错误)按钮会显示"VI 不可执行。 需要 LabVIEW 的完整开发版本来修复错误。"。 我安装了 LabVIEW 运行时引擎、但此错误仍然存在。 是否有潜在客户?