This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:有关调制频率的问题

Guru**** 2585145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618490/opt8241-question-about-modulation-frequency

器件型号:OPT8241

您好!

我对 OPT-8241-CDK-EVM 有两个问题。

首先、是否可以从外部信号输入 ToF 传感器的调制信号?

其次、如果"sin_fx_qn_coeff"或 "cos_fx_qn_coeff"发生更改、调制信号的脉宽是否会变化?

此致、

Kazuya Kitano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不支持外部调制信号。

    Sin_F1*系数经过硬编码。 如果需要、可以更改 sin_f2*系数。 这两个系数仅用于相位计算、不会影响调制信号。

    此致、
    Anand