This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:在这种情况下、我能否以 LVDS 等任何形式直接从 ADC 缓冲器获取 ADC 数据?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618560/awr1443-in-this-can-i-take-adc-data-directly-from-adc-buffer-in-any-form-like-lvds

器件型号:AWR1443
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDKMMWAVE-DFP

您好!

我想直接从 ADC 缓冲器、外部 FPGA 读取 LVDS ADC 数据。 是否有办法做到这一点? 我可以以多快的速度收集该 LVDS ADC 数据?

谢谢、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!

    您可以在 MMWAVE-SDK 中使用基于 xWR14xx 的应用程序“捕获演示”将 ADC 数据通过 LVDS 传输到外部 FPGA。 数据格式和数据速率可配置并作为配置脚本传递到 CLI 窗口。
    有关如何配置和使用捕获演示的更多信息、请参阅 MMWAVE-SDK 用户指南中的"xWR14xx 的捕获演示"。

    您还可以使用 RadarStudio 将器件配置为提供 LVDS 数据、RadarStudio 是 MMWAVE-DFP 的一部分。
    请参阅"RadarStudio_User_Guide.pdf"中的"第5节雷达 API 选项卡操作"、了解如何使用 RadarStudio 使用和配置器件。

    谢谢、
    Raghu