This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:当 ENV 连接到 PC 时、未检测到器件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616152/awr1443boost-no-device-detected-when-the-env-is-connected-to-pc

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642BOOSTTM4C1294NCPDT

大家好、在我运行了几次在线演示后、当器件通过 USB 电缆连接到 PC 时、我再也无法检测到该器件。

当我连接 USB 电缆时、设备管理器中没有发生任何事情。

我还尝试了其他 PC 和操作系统、结果相同。 我还在使用 AWR1642BOOST 板、它在使用相同的电源和 USB 电缆时工作正常。

有人能否建议一些恢复电路板或重新编程 XDS110仿真器的步骤?

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ugo、
    您能否告诉我们、在5V 电源供电时、5V LED 指示灯(DS2)和 NRST LED 指示灯(DS4)是否亮起?
    您是独立使用 EVM 还是将其与 DevPack 一起使用?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您回复我的帖子。

    是的、两个 LED 都亮起。

    此致、

    Ugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ugo、
    在这种情况下、我怀疑 USB 电缆/连接器有问题。 是否可以尝试更换 USB 电缆并确保电缆确实已正确插入连接器? Windows 设备管理器中是否显示与 XDS110或 Sterallis 相关的内容?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    很抱歉、我不在办公室。

    遗憾的是、我尝试了不同的 USB 电缆/连接器、但看不到任何更改、设备管理器。 此外、我可以使用相同的电缆/连接器、也可以正确使用另一个 TI SDK (AWR1642BOOST)。

    就像 TM4C1294NCPDT 卡住了、有什么方法可以再次复位或刷写它?

    谢谢、此致、

    Ugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ugo、
    打开主板电源,然后拔下 USB 电缆并将其插入主板后,您是否会在 Windows 设备管理器中看到任何更新。 否则、我怀疑"TM4C1294NCPDT"可能已损坏。
    如果有一些更改、您能不能帮助我处理设备管理器的快照、其中显示的名称与此板对应?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    遗憾的是、我的设备管理器中没有发生任何情况。 我同意您的意见、"TM4C1294NCPDT"可能已在某种程度上损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ugo、
    是的、它看起来是这样的。 遗憾的是、您可能需要购买新的 EVM。 或者、您可以尝试从 TI store 单独购买"TM4C1294NCPDT" IC 并更改 IC、以防您有此工具。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、无论如何感谢您的支持。

    此致、

    Ugo