This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何验证 STC&WFG。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614863/awr1642-how-to-verify-stc-wfg

器件型号:AWR1642

如何验证 AWR1642的 STC 和 WFG。

STC (灵敏度 时间控制)曲线。

WFG (波形发生器)。

  • IF/STC

    • IF 增益

    • IF OP P1dB

  • WFG

    • 线性度

    • 相位噪声

    • 杂散/谐波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pop Lin、您好、
    通常、我们建议使用 Radar Studio 工具进行射频评估、这是 DFP 封装的一部分(www.ti.com/.../mmwave-dfp)。
    此工具允许您将前端配置为所需模式轻松执行射频测试、而无需编写自己的代码。

    要回答您的特定问题:您可以通过在 RX 输入端以已知电平馈送 CW 并查看 ADC 振幅来测量 RX 链(不仅限于完整的 RX 链)。 ADC 输入上的1V pp 对应于 ADC 满量程。 您也可以通过类似的方法测量 p1db 点。
    要测量线性度和相位噪声、 您可以通过传输 CW 直接测量 TX 输出上的相位噪声、也可以使用 RADAR Studio 工具在测试端口(OSC_CLKOUT)上输出 synth/32信号、并可以使用相位噪声分析器测量该端口上的相位噪声。 同样、您可以发送线性调频脉冲并监控同一个线性调频脉冲以测量线性度。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    关于 RX 馈送 CW、它需要 81GHz 信号发生器、对吧?

    对于 TX 输出的相位噪声测量、它需要81GHz 频谱、对吧?

    是否可以应用另一种方法在没有信号发生器和频谱的情况下获取类似信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    没错、您需要将信号设置为76-81Ghz。 通常情况下、较低频率信号发生器与频率扩展模块(类似于带乘法器的混频器)配合使用、而不是直接连接到81Ghz 信号发生器、该模块可将信号上变频至81Ghz。 VDI 毫米波频率扩展模块就是这方面的一个示例。 对于频谱分析仪、也可以使用相同的方法。

    此致、
    Vivek