This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:如何设置超过16pF 的失调电容?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617994/fdc1004evm-how-can-i-set-an-offset-capacitance-exceeding-16-pf

器件型号:FDC1004EVM

如何在传感解决方案 EVM GUI 中设置超过16pF 的失调电容?

(数据表显示:最大输入失调电容= 100pF)

祝你一切顺利

Niklas Wehkamp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    您需要将 CHB 设置为 CAPDAC、然后选择合适的 CAPDAC 代码。

    此致、

    Yibo