This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:EVM 存在问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616238/afe4400-problems-with-the-evm

器件型号:AFE4400

您好!

矿山客户正在 AFE4400上工作。

他们正在使用 EVM 来创建新的校准。

他们已经按照 http://www.ti.com/lit/ug/slau480c/slau480c.pdf 中的说明进行了操作 、但是在任何 AFE44x0SPO2EVM GUI 初始化之后、他们在附件中收到了错误消息。

因此、它们只能在模拟模式下工作、不能进入连接模式。

您能否向我提供有关根本原因和/或如何解决此问题的任何建议?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    您能否让他们查看他们在连接 EVM 的情况下的器件管理器("端口(COM 和 LPT)"部分)的屏幕截图?
    此外、他们使用的是什么操作解决方案?

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、您好!

    我们相信客户能够自行解决问题、因此我们将关闭该主题。
    如果情况并非如此、请告知我们。