This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:无法使用 CCS 连接器件

Guru**** 2586265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618056/ccs-awr1642boost-cannot-connect-with-device-by-using-ccs

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我使用 CCS 7.1.0连接 AWR1642BOOST 并加载自定义项目。 因此、我关闭跳线 SOP0和 SOP1。 我使用的目标配置文件位于附件中。 当我尝试连接器件时、会弹出一个错误、提示"Cortex_R4_0:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.628.1)"

BTW、我可以运行演示。 我可以使用闭合的跳线 SOP0连接处于"功能模式"的器件。

您能告诉我如何解决这个问题吗?

谢谢

Xining

e2e.ti.com/.../NewTargetConfiguration.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xining、



    您是否在器件处于 SOP 模式=闪存模式时尝试通过 CCS 将代码加载到内核。

    您是否在 SOP 模式=闪存模式期间尝试将映像放置在闪存上、对于此模式、应使用 Uniflash 工具。


    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vaibhav

    我正在尝试通过 CCS 将代码加载到内核。 根据您的建议、我设置 SOP 模式=闪存模式。 然后、我尝试连接1642上的两个内核。 只能连接 ARM 内核。 它显示了 DSP 内核的连接错误、如下所示。

    CS_DAP_0:GEL 输出:--->调试器将启用"Halt on Reset"并释放应用程序扩展的复位

    C674x_0:GEL:执行 OnPreTargetConnect ()时出错:GEL_SetWaitInResetMode ():目标不支持复位时停止

    在 GEL_SetWaitInResetMode (1)上

    在 GEL_EvalOnTarget ("C674x_0"、"GEL_SetWaitInResetMode (1)")[xwr16xx_dss_csdap.gel:164]

    在 DSS_Preconnect_CheckResetStatus()

    在 GEL_EvalOnTarget ("CS_DAP_0"、"DSS_Preconnect_CheckResetStatus ()"、1)[xwr16xx_DSS_init.gel:11]

    在 OnPreTargetConnect()

    尽管可以连接 ARM 内核、但当我开始加载代码时、它会显示以下错误:

    Cortex_R4_0:写入长度0x3c 第0页0x0处的存储块时遇到问题:(错误-1065 @ 0x0)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.628.1)
    Cortex_R4_0:文件加载程序:验证失败:目标写入0x00000000失败
    Cortex_R4_0:GEL:文件:C:\Users\XiningYu \workspace_v7\16_MMW_MSS\Debug\demo.xer4f:加载失败。

    谢谢

    Xining