This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:有关 LVDS 有效的问题

Guru**** 2587085 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1243, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614946/awr1243-question-about-lvds-valid

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他部件:AWR1443AWR1642

您好!

在 AWR1243数据表中、我找不到有关 LVDS 引脚定义的详细信息。 在 AWR1443 EVM 原理图中、我发现 HS_DEBUG1用于 LVDS_FRCLK、HS_DEBUG2用于 LVDS_VALID。

我在图13-5中找到了 LVDS 时序。 swru520.pdf 的 LVDS 接口时序(awr14_16_TRM)、但没有有关 LVDS 有效信号的信息。 请您告知 LVDS 的有效时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    对于 AWR1243/1443、有一个额外的数据有效 LVDS 信号可用、但这实际上是冗余的、不需要使用。 就像 AWR1642一样、使用帧时钟本身即可获得数据有效性。 当 LVDS 通道上存在有效数据时、帧时钟将切换。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    这是否有助于澄清您的疑问?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    我的客户希望有一个信号来知道 ADC 帧的开始和结束时间。 LVDS 数据是否可以有效显示此类信息? 在整个 ADC/线性调频脉冲帧数据传输期间、它是否会继续有效?

    我绘制了 LVDS 数据有效信号的时序、如下所示。 您是否会帮助检查它是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    对于一个"数据包"、LVDS 数据有效为高电平、该数据包通常是一个线性调频脉冲数据、而不是一个帧。 但是、由于主机知道线性调频脉冲配置、因此他可以查找线性调频脉冲数并推算帧边界。

    此致、
    Vivek