This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:Hpw tp 使用具有 FDC2214EVM 的外部函数发生器?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616346/fdc2214evm-hpw-tp-use-external-function-generator-with-fdc2214evm

器件型号:FDC2214EVM

您好!

      我想介绍一下如何将外部函数发生器与 FDC2214EVM 配合使用、以便改变输入信号的频率。 此外、我可以毫无问题地保持的最大输入电压应该是多少? 请帮我找到合适的答案。

在此、感谢您的支持、

Shantanu Pal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shantanu、

    可以使用函数发生器来驱动 INA 和 INB。 应使用异相信号驱动两个输入。 您需要在每个输入端连接一个适当值的电阻器(取决于施加的电压)。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yibo、
    再次感谢您的有用建议。
    此致、
    Shantanu