This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:使用 FDC2214EVM 时 I DRIVE 初始化出现问题

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616140/fdc2214evm-problem-with-i-drive-initialization-while-using-fdc2214evm

器件型号:FDC2214EVM

尊敬的所有人:

             我正在尝试使用 FDC2214EVM 测量铝板表面是否存在孔洞和缺陷。 我随附了设置和各种传感器设置的简要原理图作为参考。 我使用25mm X 25mm 矩形 PCB 作为传感器。 我始终得到 Idrive NaN。 请告诉我可能的错误来源以及如何纠正? 热切期待您的回复。

在此感谢并致以诚挚的问候、

ShantanuPal.e2e.ti.com/.../FDC2214-Capacitive-Sensor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shantanu、

    初始 Idrive 可能无法正确显示、您可以忽略它。 您是否检查过振荡的振幅?

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yibo、
    非常感谢您的回复和建议。 我仍然在数据表和 EVM 手册的帮助下分步检查所有内容。 同时记下我获得的所有值。 随着我对 EVM 的深入了解、我肯定会有更多问题。 每当我卡住时、都会再次回来。 非常感谢您的帮助。

    此致、
    Shantanu