This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/IWR1443BOOST:IWR1443 77GHz 液位变送器的功耗优化

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0091, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617982/compiler-iwr1443boost-power-optimization-for-iwr1443-77-ghz-level-transmitter

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

根据 TIDEP-0091指南、完成了所有步骤。 但是、串行端口上不会显示任何数据。   使用的 MSP432 Launchpad 板为黑色版本。

谢谢、此致、

Amin  

[未锁定1/24/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、你没有给出很多细节来处理。  首先要做的是检查 MSP432是否已正确刷写。 如果 CCS 在执行“加载程序”步骤后未报告任何错误,则可能会正确刷写。 您可以通过终止调试会话、拔下并重新连接 USB 电缆、启动 UART 终端程序(如 Tera Term)、然后按 MSP432上的 RESET 按钮来验证它。 如果 UART 终端配置正确(115200波特、8位、无奇偶校验、1个停止位、无流量控制)、 该演示的菜单应出现在窗口中。 无需连接 IWR1443即可执行此检查。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢你的帮助。  所有步骤都已完成、但 COM 端口中没有反应。

    在 MSP432电路板上加载.out 程序的图片:

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您未显示"Console"窗口。  它应如下所示:

    如果是、可能可以。  然后、您应该检查 COM 端口-它是否具有正确的设置?  电缆是否已插入?   您是否在 CCS 之外试用过? 退出调试会话、拔下 USB 插头并将其插回。  此时应显示菜单。  尝试重新启动 PC、或尝试其他 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    是的、结果与此图片类似。 所有这些都经过测试并正确无误(COM 端口设置、电缆、CCS 外部...)。 使用的 MSP432 Launchpad 板为黑色版本。

    谢谢、此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时、它听起来不像演示问题、而是 MSP432问题。  它不是 MSP-EXP432P401R EVM、至少是 Rev2.0吗?  我不熟悉其他 MSP432 EVM。  您应该使用的是:

    www.ti.com/.../msp-exp432p401r

    该 EVM 的价格为12.99美元。

    也许您可以在 MSP432论坛上查询这两者之间的区别。

     Dave