This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:基于 Tera Term 访问辅助数据端口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617860/iwr1443boost-access-to-auxiliary-data-port-based-on-tera-term

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

IWR1443Boost 已开始工作、但为什么输出数据错误?

辅助数据端口(COM4)-波特率:921600

用户 UART (COM3)-波特率:115200

谢谢、此致、

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    您在实际的 GUI 中看到了什么类型的信息? 在通过终端运行演示后、您应该能够通过毫米波演示 GUI 查看数据。 您是否在 GUI 中看到任何有效数据? 此外、您是否尝试直接通过 GUI 加载配置文件配置?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    基于"Serial Port Utility"(串行端口实用程序)问题已解决。
    输出数据的格式必须为十六进制。

    谢谢你。

    此致、
    Amin