This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 温度传感器选择

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP107, LM95172-Q1, ADS1118, PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616387/temperature-sensor-selection

主题中讨论的其他器件:TMP107LM95172-Q1ADS1118PGA900

大家好、

客户需要选择温度传感器。  温度传感器可以测量功率  温度和其他 IC   

其板的温度。 温度 传感器 可以级联。  

您是否会推荐合适  的温度传感器?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    您的问题过于笼统。 请指定一些要求、例如模拟与数字的精度和首选项。 最适合开始的地方是常见问题解答帖子:
    e2e.ti.com/.../594242
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    感谢您为我们的产品线带来了巨大的机遇。 如果您能向我提出以下问题、我很乐意为您提供帮助。

    1.应用是什么?

    2.感兴趣的温度范围是多少?

    3.目标电压电源是什么?

    4.客户期望的准确度是多少?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    客户需要测量 MOSFET 温度。 他想测量20个 MOSFET 的温度

    器件。 因此可以级联温度传感器。 UART 将正常。

    温度范围需要0~200°C

    对于电源电压和精度没有特殊要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    您是否会推荐合适的温度传感器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 TMP107将是此应用的理想选择。 TMP107是一款菊链式器件、支持多达32个单线通信器件、例如在  -55°C 至125°C 的温度范围内具有最高0.7°C 精度的 UART 电源范围为1.7V 至5.5V。 您可以使用该软件。 请告诉我。

    需要注意的一点是、开关 MOSFET 会产生大量噪声、可能会耦合到通信线路或影响 TMP107。 您是否有可以共享的器件型号?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的支持。 但客户需要能够测量0~200°C 的传感器

    TMP107只能测量-55°C 至125°C 的温度 它无法满足客户的要求。 我们是否有任何其他温度

    传感器?  

    我发现只有 LM95172-Q1能够测量0~200°C  LM95172-Q1能否满足客户的要求?

    它可以级联吗?

    对于 MOSFET 器件型号、我将与客户确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    你有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的产品线使温度传感器基于硅技术。 感应元件实际上是一个晶体管。 此技术不能超过150°C。 我们不提供任何具有200C 功能的产品。 对于此范围、您将需要使用热电偶或基于电阻的传感元件、例如热敏电阻或 RTD。 PGA900和 ADS1118是 TI 产品的示例、可用于连接这些类型的传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    是的 LM95172可测量高达200°C 的温度、采用陶瓷封装;因此、价格不便宜。 此器件的通信协议是 SPI、因此您可能需要至少20个 GPIO 来切换 CS 引脚。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任、亚伦、您好

    好的。 我知道。 感谢您的支持。