This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:寄生阵列天线的用途是什么?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617718/iwr1642boost-what-s-the-purpose-of-the-parasitic-array-antennas

您好!

紫色圆圈标记的寄生阵列天线接地有何作用?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    紫色圆圈、二极管、是内置测试/校准/工厂测试的一部分。
    它们不会在运行芯片周期期间使用。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我不确定您的帖子中是否有图像,我无法看到。 但是,如果您是指4个接收器链天线两侧的两根天线,则保留这些天线以减少4个接收天线之间的不匹配。 由于中心两个天线的两侧有铜、而另两个天线的一侧只有铜、这会导致轻微的增益/相位不匹配、我们尝试通过放置这些虚拟铜元素来减少这种不匹配。 这些并不是强制性的。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    明白了、非常感谢!

    此致、

    David