This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:用于测量电流的霍尔效应传感器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032, MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617097/drv5032-hall-effect-sensor-to-measure-current

器件型号:DRV5032
主题中讨论的其他器件: MSP430I2040

大家好、

我想感应电流是否流经导线? 与我想使用 DRV5032时的情况相同吗?

当我的电路接通时、电流将为60mA @ 230V AC。 我想、如果我将导线放置在 DRV5032旁边/导线旁边、它的传感会是一样的、并为我提供数字输出、以便在控制器中进行传感。

我的任务只是确认电路是否接通。

谢谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    为了确保我清楚地了解您的要求、 您有一个在0和高于60mA 的某个值之间变化的低频正弦电流信号、并且您希望在电流值超过60mA 时触发控制器。 是这样吗?

    使用 DRV5032实现此功能的主要问题是、与 DRV5032的输入范围(BOP_max = 4.8mT)相比、60mA 电流产生的磁通量密度可以忽略不计(仅12uT、1mm 远处)。 供参考、您可以使用 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/magcur.html 等在线计算器估算磁通值。

    无论如何、要使用 DRV5032、您必须使用初级电流的多个绕组以及磁通集中器来增加磁通量、如果您关心这一点、这两个选项都将增加60mA 电流路径中的电感。

    或者、您可以考虑使用分流电阻器、 AMC1100等隔离放大 器和比较器的分立式实施方案。

    此致、

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没错。

    正如您所解释的、我想要确切的解决方案、但对于分流器、我必须干扰其电路。 实际上、在我们的情况下、我们必须在不干预负载电路的情况下进行检测。(出于同样的原因、我们使用的是霍尔效应传感器)

    我还找到了一个霍尔效应传感器、但它在直流偏移上具有交流输出过压。 我们尝试使用万用表测量它的值是低成本的、但我们尝试在我们的 MSP430i2040套件中测量它的值是不断增加的。 您能否在这方面寻求帮助?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallav、

    我们一直在讨论实现非接触式电流测量的各种选项、每个选项似乎都适合不同的机械限制集。 几个问题:

    -您的系统是否具有承载>60mA 电流的单个导体,或者这是一个 RCD (残余电流检测)应用,您在该应用中通过测量相电流和中性电流之间的差值来检测故障情况(即2个物理导体承载电流,而不是1个)?

    -导体的电流大于60mA,是 PCB 迹线还是铜线? 它的尺寸是多少(或线规)? 此外、您期望的最大电流是多少?

    -如果您有任何图片描述您的系统,这些图片将非常有用

    如有必要、我们还可以支持快速电话会议。 请告诉我们。

    此致、
    Harsha