This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443BOOST L3中的原始 ADC 数据损坏

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617426/iwr1443boost-raw-adc-data-corrupted-from-iwr1443boost-l3

器件型号:IWR1443BOOST

我使用 IWR1443Boost 的捕获演示来捕获原始 ADC 数据、我注意到一些数据损坏、显示了非常大的数字、有人知道为什么? 请参阅随附的数据 file.e2e.ti.com/.../demoDataCFG2DemoReal1.dat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    您能否发布您正在使用的配置?

    谢谢、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了问题

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    如果其他人有同样的问题、您能否发布导致未来参考的原因? 此外、请在发布后验证答案、以便可以关闭该主题。

    谢谢、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据在转换过程中已损坏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您能告诉我们您正在使用哪个演示吗? 我不知道类似的工作、有一些问题需要与您沟通:
    1.您是否从数据 UARP 获取了数据?
    2.您知道数据格式吗?
    3.不同的演示通过数据 UARP 提供不同的数据,您知道这是什么控制吗? 我可以获取所有数据吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    您能否提供有关损坏内容及其修复方法的更多信息? 如您所见、您的下方已经有一篇类似问题的文章。 此论坛不是为一个人服务、而是作为一个社区、工程师可以在其中发布知识、以便为这些产品的所有用户创建未来的参考指南。 如果能提供更多详细信息、我们将不胜感激。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能告诉我们您正在使用哪个演示吗? (拍摄演示)我不知道类似的工作、有一些问题需要与您沟通:

    1.您是否从数据 UARP 获取了数据? (否、来自 CCS)

    2.您知道数据格式吗? (16字节十六进制)  

    3.不同的演示通过数据 UARP (不知道)提供不同的数据,您知道这是什么控制吗? 我可以获取所有数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、Feng。

    此外、对于用户5034373、如果您有任何其他问题、我建议您创建自己的主题帖。 这样、我们就可以提供完整的答案、您的问题不会在另一个主题的系列帖子中丢失。

    此致、

    Adrian