This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AWR1243BOOST:Radar Studio v1.7.4.0:我能否在自己的软件中实现 Lua shell 的功能?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617312/starterware-awr1243boost-radar-studio-v1-7-4-0-can-i-realize-the-function-of-lua-shell-in-my-own-software

器件型号:AWR1243BOOST

工具/软件:Starterware

我想在 Visual Studio 的 Radar Studio 中实现与 Lua shell 相同的功能。 可行吗?

我想将 Radar Studio 中 Lua shell 的功能集成到我自己的软件中。 我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhicheng、您好!
    我们将检查此问题并与您取得相关信息。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Vivek