Thread 中讨论的其他器件:AWR1443
工具/软件:Code Composer Studio
之前、我尝试使用功耗优化/电平感应演示将范围值通过 SPI 传输到 MSP432。 不过、我发现该演示在短距离处不准确、因为它不执行初始直流校准、而是针对低功耗应用而制作的。 因此、我使用 MMW 演示、现在想通过 SPI 传输范围值、但每次我添加 SPI 功能时、我都会得到此错误:
MASTER_R4:在长度为0x7ff0的第0页0x180d0处写入内存块时发生故障:(错误-1065 @ 0x0)无法访问器件内存。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.576.0)
MASTER_R4:文件加载器:验证失败:目标写入0x000180D0失败
MASTER_R4:GEL:文件:C:\Users\Saady\workspace_v7\mmwNew\Debug\xwr14xx_mmwNew_MSS.xer4f:加载失败。
我尝试 使用 R4F 链接器 cmd 将程序存储器升级到0x0002FF00、直到我添加 SPI。
请提供任何帮助。