This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:捕获演示:保存的数据文件全部为 CCS 中的零

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616418/ccs-awr1642boost-capture-demo-saved-data-file-is-all-zeros-from-ccs

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我想使用捕获演示来捕获线性调频脉冲的 ADC 数据。

我打开了 TeraTerm 以连接到"User UART" COM 端口、 并选择了演示配置3、发送了文件(capture_demo_script.txt)中提供的命令、然后按照 mmWave_sdk_user_guide 中的过程进行操作。

 我在 CCS 表达式窗口中观察了 gFrameAddress[],并注意到 gFrameAddress[0:255]中的值都是零,保存的数据文件也都是零。

此问题的原因是什么?  

提前感谢您。

此致、

Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    在同一种情况下、您可以尝试检查变量'gCaptureMCB.stats.frameStartIntCounter'、它应该是非零值、并且应该是您从 CLI 配置的相同数字(帧数)。

    若要在表达式窗口中检查任何变量、您需要仅在 CCS 调试会话期间停止内核、然后才会更新值。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、Jitendra Gupta

    我检查变量'gCaptureMCB.stats.frameStartintCounter'、其值为零。 那么、如何将其设置为非零值?  

    此致、

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jian、

    请检查 DSP 端的值、而不是 R4F。

    您可以在3中找到以下信息。 4. 3. 毫米波 SDK xWR16xx 的截屏演示用户指南。
    模式2和模式3:检查 DSP (C674x_0)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chris

    我在 DSP 上观察了 CCS 表达式窗口中的 gFrameAddress[],并注意到 gFrameAddress[0]中的值显示为536870912,而 gFrameAddress[1:255]保持为0x00。 对吗?

    此致、  

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jian、

    536870912等于0x20000000。 请检查 DSP 端起始地址0x20000000处的 ADC 数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chris

    我按照用户指南中的存储器保存过程操作、 保存的数据文件除第1行外都为零。

    但我在 EVM 之前放置了一个 CAN、我认为数据应该不为零。  

    e2e.ti.com/.../file-ccs_5F00_data.dat

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jian、

    我无法重现从 CCS 加载 R4F/DSP 代码并运行时出现的问题。 我在 capture_demo_script.txt 上的串行端口上尝试了模式3的配置、我可以看到0x20000000的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    也许现在它运行良好。

    e2e.ti.com/.../file-ccs_5F00_data_5F00_new.dat

    非常感谢 、Chris。

    对此,

    Jian