This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642和毫米波演示可视化工具之间来自 UART DATA_PORT 的数据格式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616950/awr1642boost-data-format-from-uart-data_port-between-awr1642-and-mmwave-demo-visualizer

器件型号:AWR1642BOOST

大家好、

我的代码库是 MMWAVE_SDK v01.00.05、使用 AWR1642BOOST 板。

我想了解 UART DATA_PORT 的数据格式、如下所示。 是否可以启用调试日志以获取相关数据?

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    以下主题中讨论了类似的主题: e2e.ti.com/.../2250273
    请告诉我们这是否对您有所帮助。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    非常感谢您的输入。
    这对我很有帮助。

    B.R.
    OC