This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:共模数据

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617473/opt8241-cdk-evm-common-mode-data

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

我想知道 、TFC 9221中的负/正 LVDS 和数据的用法是什么?  

另一个疑问:数据位时钟的频率是否与 CLKOUT (并行数据时钟)相同?

提前感谢、
佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、

    我们已收到您有关 OPT8241 EVM 的查询。
    应用程序团队将在下周前回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、

    这些问题与 OPT8241-OPT9221通信协议有关、不在我们的公开文档中。

    恐怕我们目前无法在这个主题上为您提供支持。

    此致、
    Anand