请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460 大家好、团队、
我的一位客户正在使用 PGA460进行设计、并对关断条件下的接口状态有几个问题。
1) 1) TX 引脚是否仍然具有到 IOREG 的弱上拉电阻、或者这种关断是否可以节省功耗?
2) 2) 如果 RX 输入保持低电平并且器件随后关断、器件将保持关断状态、或者保持低电平会导致其退出关断状态?
您能帮助澄清这一点吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.