This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405EVM:自动校准

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615918/afe4405evm-auto-calibration

器件型号:AFE4405EVM

您好!  

我将在应用自动校准后获取 PPG 数据。 AFE4405EVM 的 MSP430固件似乎支持校准

但当前的 PC GUI 应用程序无法发送命令来激活它。

要使校准尽快工作,哪一种方法是最佳的? 请提供以下选项的建议。

1.提供支持 PC GUI 应用程序的下一版本。

2.只需修改和重建 MSP430固件即可使用 CCS 支持它。 校准开始将由 GUI 中的一些其他命令触发。 (PC GUI 应用程序中无变化。)

此致、

Konnan Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    科南

    我将您的帖子分配给正确的应用工程师。 您应该很快得到响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的回复。 同时、我已经准备好了使用 CCS 修改 EVM 板固件的环境。 此外、我发现当前 GUI 支持"ADC 捕获和分析"选项卡下的"校准启用"。

    问题是、即使我根据检查"启用校准"时弹出的指南运行校准、结果也会失败。

    以下是步骤。

    1.在设置"启用校准"后、捕获开始。 屏幕显示 LED1固定在0.3V (始终)、其他 LED 显示噪声信号。 (第一张图片)从固件中可以看到、LED1是默认的校准目标。

    执行该步骤后、将所有寄存器读入 GUI。 然后取消选中"enable calibration"、开始捕获。 结果是、即使完成校准、LED1也会显示接近1.0V 的饱和或极高噪声信号。 我的预期是产生的 LED1信号的直流值约为0.4 ~ 0.6伏或仅为0.5伏。

    3.下图显示了校准后的参数。 问题是 LED1的电流值太小(0.782mA)、增益较大、这将产生噪声信号。 此结果是在手腕上测量的。 尝试了很多次、但结果相同。 即使用手指尝试、结果也是一样的。  要解决此问题、如果需要在固件中修改某些初始值、请告诉我。 我现在可以修改并重建固件。

    采样频率和占空比 分别为100Hz 和3%。

    此致、

    科南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konan、

    让我检查固件并返回到离线状态。

    此致、
    Prabin