This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642 RadarStudio 线性调频脉冲参数加载

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617180/awr1642-awr1642-radarstudio-chirp-parameter-loading

器件型号:AWR1642

您好!

我想知道是否有一种简单的方法来获取在线毫米波估算器生成的线性调频脉冲参数并将其加载到 RadarStudio 实用程序中?

谢谢、

Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    一个选项是将在毫米波估算器工具中创建的配置保存为 json 文件、然后您可以解析此文件以提取要在 Radar studio 命令中使用的相关值。

    希望这会有所帮助。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有 TI 生成的脚本自动将.json 解析为.csv? 唯一的原因是我有许多不同的线性调频脉冲参数要输入到 Radar Studio 进行测试。

    谢谢、

    Eric。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、
    目前、我们没有可用于该转换的现成脚本。 但是,一旦您在 RADAR Studio 中进行配置,只要您单击某个按钮,就会在 RADAR Studio 的“输出”窗口中看到 AR1.***命令被发送。 您可以从 RADAR Studio 的"输出"窗口复制这些 AR1.***命令并将其保存为.lua 文件。 然后、您可以在脚本中针对不同的线性调频脉冲配置进行小幅修改、并将其另存为不同的文件。
    当您需要设置特定配置时、您可以在底部的"Run"按钮旁边加载相应的脚本、然后单击"Run"。 这将运行脚本并相应地配置传感器。

    此致、
    Vivek