请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616881/ivc102-noise-problem
器件型号:IVC102我使用 CINT=100pF、在一个具有+/-12V 电源(GEL 电池)的专用 PCB 上测试了一个 IVC102。 输出电压跳变、摆动和摆动大约+/-0.3V (来自长期平均值)。 每个模式都正常工作:复位、积分和保持。
输入电流来自电源+0..30mV、通过1M 电阻(0..30nA)流入引脚2。 这就是我们测试和校准与电痕氧传感器(每 PPM O2 3nA)配合使用的跨阻放大器的方法。
在0输入电流时、输出将在大约8.5秒(60pA 泄漏?)内从0积分至5V。
软件在保持模式下初始化、然后每秒读取一次:10us 复位、10us 保持、10ms 集成、返回保持状态
电压输出随着电流输入的增加而增加、但在30nA 时仅达到大约0.4V (平均值)。 应为3V、采样时间为100pF 和10ms。
如果我反转电流输入线、无论输入电流如何、输出电压都会饱和至负电源轨。
PCB 底部有一个接地平面、并在 IVC102的传感器输入周围有一条防护迹线。
感谢您的任何帮助。