This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:在 TIDA-00218设计中、我们提到了"用于交流三相输入电流的非接触式接近电流感应"

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617153/drv5053-in-the-tida-00218-design-we-mentioned-contactless-proximity-current-sensing-for-ac-3-phase-input-currents

器件型号:DRV5053
主题中讨论的其他器件:TIDA-00218

大家好、在 TIDA-00218设计中、我们提到了"适用于交流三相输入电流的非接触式接近电流感应"。

一位客户询问我们如何测量交流三相输入电流?

在 TIDA-00218中、其中只有一个磁通集中器、客户只需放置一根交流三相导线即可测量电流?

或者、实际上我们需要将交流三相电压分成3根导线来测量电流?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shang、

    对于多个相位、每个导体都需要单独测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    对我来说有道理。
    非常感谢您的快速回复和帮助。

    此致、Cage。