This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:传感解决方案 EVM GUI 不能#39;t 启动

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616939/ldc1614evm-sensing-solutions-evm-gui-doesn-t-launch

器件型号:LDC1614EVM

尊敬的技术支持团队:

我安装 了感应解决方案 EVM GUI、但它未启动。

OneUI 会显示以下内容、但不会继续。

它是否连接任何服务器? 如果是这样、可能会影响我们的防火壁安全。 您能否共享接入点的信息?

您能否分享权变措施?

■其他信息

PC:Windows7 64位 或32位

已安装文件: snoc028c.zip (传感解决方案 EVM GUI 工具 v1.9.2 )

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    似乎 GUI 安装无法复制正确目录中的某些文件。

    您是否曾尝试以管理员身份运行 GUI? 此外、您还可以导航到以下位置(假设是默认安装位置)
    C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\PC GUI\
    并以管理员身份运行 nw.exe。

    此致、