This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:线性调频脉冲配置参数。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617048/awr1642-chirp-configuration-parameters

器件型号:AWR1642

关于线性调频脉冲配置,有关 其参数的一些问题。

 AWR 可以实现的最短线性调频脉冲时间是多少? 这意味着它有多短?

 2. AWR 可以实现的线性调频脉冲之间的最短空闲时间是多少?

 AWR 可以实现的线性调频脉冲最大频率斜率是多少? 这意味着、如果线性调频脉冲时间很短、并且它不会超过最大带宽、那么它可以达到的最大斜率是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse、

    线性调频脉冲时间取决于多个因素,如所需带宽、所需样本数等 感应估算器工具 可帮助处理所有这些参数、并推荐最小空闲时间、斜坡时间等参数  

    关于最大斜率、我们支持高达100Mhz / usec 的频率斜率。  

    此致、

    Vivek