This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS / AWR1642:有关 AWR1642连接到 TMDSEMU110-U XDS110调试探针的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, AWR1642BOOST, UNIFLASH, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616728/ccs-awr1642-questions-about-awr1642-connection-to-tmdsemu110-u-xds110-debug-probe

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-UUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我有一 个 AWR1642BOOST,一个 TMDSEMU110-U XDS110调试探针、以及一些 X1642BIGABL。

AWR1642BOOST 包含 XDS110和 X1642BIGABL。

现在,我们要将 X1642BIGABL 和 TMDSEMU110-U XDS110调试探针连接在一起。

我们应该怎么做?

TMDSEMU110-U XDS110调试探针的定义 与 AWR1642BOOST 不同。

TMDSEMU110-U XDS110调试探针的引脚需要 连接 到 X1642BIGABL?

TMDSEMU110-U XDS110      X1642BIGABL

TMS                         TMS

TDI                          TDI

TDO                         TDO

TCK                         TCK

nRESET                      nRESET

GND                        GND

UARTTX                      RS232_TX

UARTRX                      RS232_RX

我已按照上述方式通过一封信函联系。

但 CCS 和 Uniflash 无法正常工作。

我没有注意到什么?

我需要帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们尚未尝试在 AWR1642器件上使用"TMDSEMU110"调试器。 您能否从调试器侧确认您观察到的信号电平为3.3V 电平? 我建议从调试器断开 nRESET 信号与 AWR 器件的连接。 AWR1642器件应单独脱离复位状态。
    为了连接到 CCS、您需要首先刷写"xwr16xx_ccsdebug.bin"、因此您需要使 UART 接口首先工作。 我假设调试器的 UARTRX 是一个接收引脚、因此需要连接到 AWR1642器件的 RS232_TX 信号。 UARTTX 引脚的情况。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导和帮助。

    让我尝试一下您的建议。