This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:TI 哪款 SerDes 接收器符合 AWR1642发送器?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS94, AWR1642, DS90CR288A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616328/awr1642-ti-which-serdes-receiver-is-compliant-to-awr1642-transmitter

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他部件:SN65LVDS94DS90CR288A

降级器、

AWR1642 LVDS_TX 端口 哪种接收器类型 可以兼容? (DS90CR288A 或 SN65LVDS94?)

 

谢谢、

此致、

罗伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、


    我们将返回给您具体的器件选择问题、希望您已经在"5.10.4 LVDS 接口配置"部分下查看了 AWR1642的 LVDS 规格数据表
    它提到了与 LVDS 引脚相关的电压/时序参数。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vaibhav

    感谢你的答复。

    我们还将检查 LVDS 接口、并建议 AWR1642与哪种接收器类型兼容。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。