This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3210:关于 SM-USB-DIG 平台用户指南

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616334/tusb3210-about-sm-usb-dig-platform-user-guide

器件型号:TUSB3210

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们将参考 SM-USB-DIG 平台用户指南进行设计。

有些问题需要确认。

1.第5页图4 通用 I/O 端口 P0 [0.7]、P1 [0.7]、P2[0.7]的网络名称不够清晰。 请帮您检查一下。

2.第6页图5如果我们仅使用 I2C 并直接连接到 LED。 我们是否需要保留 SPI 信号和 LVC07A/2G07?

第6页图6。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6页图6。 1T45是电平位移和 DIR 控制功能。 但实际上、我们不知道为什么需要这个 IC。 请帮您解释一下。  

    第7页图7。 R5/R6电压是否显示为1.8V? 但实际上、如果是3.3/2、大约为1.65。 那么、该输出有容差吗?

    第7页图8。 为什么需要我们的 Q1?? 我们是否需要连接 R1/R11 33欧姆?

    6.第8页图9。 EEPROM 24LC64地址是什么?

    7.第9页图12我们不确定为什么需要使用1G32函数。 您能帮您解释一下吗?

    非常感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、

    对此案例有任何更新?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在某些 EVM 中使用 SM-USB-DIG、但不为 SM-USB-DIG 本身的设计提供支持。 我们不支持在 TI EVM 之外使用 SM-USB-DIG。