This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:IWR1443BOOST 毫米波 SDK 演示

Guru**** 2587905 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, MMWAVE-SDK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616744/ccs-iwr1443boost-iwr1443boost-mmwave-sdk-demo

器件型号:IWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDKUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在首次运行 IWR1443BOOST 器件(基于 MMWAVE_Demo_Visualizer 的毫米波 SDK EVM 开箱即用演示)时、结果正确。  

但是、当我基于 CCS 和 MMW_USER_guide 构建 MMWAVE-SDK 时(我可以看到"CLI 可用")、在第一次上传.xer4f 并连接到 MMWAVE_Demo_Visualizer 时、结果是正确的、如果电路板重新启动、 电路板未连接到软件、并且"Send config to mmwavwe device"不起作用。 为什么?

感谢你的帮助。

此致、

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    换言之、当程序(CCS)运行时、电路板连接到 MMWAVE_Demo_Visualizer、并且"将配置发送到毫米波器件"可以正常工作。

    此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:

    "电路板重新启动"是什么意思? 您是断开电源并重新连接电源、还是只是通过复位开关复位电路板?

    无论采用哪种方式、在复位电路板后必须重新加载.xer4f。 您是否每次重新加载程序?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    感谢你的帮助。 在使用电源(重新连接)和 NRST 开关进行的所有复位中、在复位之后、电路板无法连接到 MMWAVE_Demo_Visualizer、在这种情况下、必须将程序(.xer4f)重新加载到电路板上并在 CCS 中运行、然后我可以将电路板连接到 MMWAVE_Demo_Visualizer。
    "无论采用哪种方法,重置电路板后必须重新加载.xer4f。 您是否每次重新加载程序?” —>是

    此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!
    当我通过 CCS 在电路板上加载第一个.xer4f 后、在复位电路板后必须重新加载.xer4f。 出厂设置没有此问题。
    此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    很抱歉,我对这样的说法有点困惑:“出厂设置没有这个问题”<--您所指的出厂设置到底是什么? 您是否正在讨论开箱即用的预刷写到器件上的.bin 文件?

    对于每次都必须重新加载程序、如果您是通过 CCS 进行调试、这是每次重新启动电路板时的必要要求。 如果您只是尝试运行毫米波演示可视化工具、则可以改为刷写 xwr14xx_mmw_demo_mss.bin 一次、然后在重新启动 EVM 后即可正常运行演示。 但是、我了解进一步开发可能需要 CCS 调试、在这种情况下、需要在重新启动 EVM 后重新加载程序。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    我的意思是、开箱即用、我不需要每次重新加载程序。 那么、如何在电路板上运行 MMW-SDK 而无需在每次重新启动 EVM 后重新加载程序?
    很抱歉,我不理解你的意思:… xwr14xx_MMW_DEMO_MSS.bin… 。 如何操作?

    此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    请尝试按照本指南中的幻灯片进行操作。 我认为他们应该涵盖您正在寻找的内容。 请注意、您需要安装 UniFlash 才能正确刷写二进制文件。 使用本指南中所示的二进制文件刷写 EVM 后、您应该能够在重新启动 EVM 后运行演示而无需重新刷写。 唯一需要重新加载程序的时间是尝试通过 CCS 调试模式运行演示。 如果您遇到任何其他问题、请随时提问。

    e2e.ti.com/.../Run_5F00_mmWaveSDK_5F00_demo.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    谢谢你。 工作正常。 现在假设我们没有这两个.bin 文件可使用电路板上的 UniFlash 加载。

    如何转换或生成这些.bin 文件以加载到闪存中? 图中显示了该项目的图片:  

    此致、  

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    我假设您已安装 SDK 1.05。 在 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\docs 目录中、您可以找到一个名为 mmwave_sdk_user_guide.pdf 的文件。

    请按照第4节中突出显示的说明进行操作。 4.使用 SDK 进行开发、其中将介绍如何构建二进制文件。 执行此操作之前、请确保下载并安装与用户指南位于同一目录下的 mmwave_sdk_release_notes.pdf 中的所有必要前提条件。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    感谢你的帮助。

    此致、
    Amin