This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:是否可以将 AWR1642配置为 CW 传输模式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616839/awr1642boost-is-it-possible-to-config-the-awr1642-into-cw-transmission-mode

器件型号:AWR1642BOOST

我想测量天线的传输模式。 是否可以停止发送器的频率调制并使读取器仅发送基频。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    您可以使用射频评估工具 Radar studio (DFP 封装的一部分)发出连续的正弦波信号。 但为此、您需要一个额外的开发包来从 RADAR Studio 进行通信。

    此致、
    Vivek