This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:CSI2与 TDA3x/2x 的通信

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616510/awr1243-csi2-communication-to-tda3x-2x

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件: AWR1642TDA2

您好!

我正在使用两个 AWR1243传感器。 我希望通过 CSI2将数据从 AWR1243发送到 TDA3x。 我之前使用过一个 AWR1243中的 CSI2将数据发送到 TDA3x、它适用于我的应用。 关于这一点、我的问题分为两部分。

如何将两个 AWR1243传感器的两个 CSI2通道连接到一个 TDA3x。 根据我的理解、TDA3x 中只有一个 CSI2连接。 是否有标准的解决方案? TI 是否推荐任何特定的简易方法?

2.如果我尝试将多个 AWR1243传感器连接到 TDA2x 而不是 TDA3x、是否更容易? 哪一个是首选的数据接口?

2A。 如果我在与 TDA2x 通信时使用 AWR1642而不是 AWR1243、有什么优势吗? 我之所以提出这一问题、是因为 AWR1642提供 LVDS 而不是 CSI2。 请注意、我只需要原始 ADC 数据。 我对经过处理的点云数据不感兴趣。

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    是的、我认为 TDA3具有单个 CSI2接口。 但最好是咨询 TDA 支持团队。 我认为 TDA2具有 VIP 端口、因此为了将 AWR1243连接到 TDA2、您需要使用某些 FPGA 或其他器件将 CSI 转换为 VIP 端口。
    在 AWR1642 LVDS 采集的情况下,您可以将 LVDS 转换为 VIP 端口,以查找其他一些 LVDS 采集设备,如 FPGA。

    此致、
    Vivek