This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:校准状态机

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614726/afe4404-calibration-state-machine

器件型号:AFE4404

大家好、

请提供帮助。

我已经阅读过 afe4404常见问题解答和 TI 生产的 afe4404校准状态机。

我的查询涉及校准状态机流程的第3阶段:

您能否解释直流偏移消除的用途以及如何决定合适的 I_Pleth 目标?

此外、为什么它会声明:"应用 OFFDAC 以移除具有250K TIA_GAIN 的直流电流"?

提前感谢您的帮助。

祝你一切顺利

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    当您将光线投射到皮肤上时、反射光线将具有直流和交流分量。 通常、直流器件比交流器件大得多、并且不会携带任何有用的信息。 因此、删除它很有用、主要有两个原因:
    1) 1)充分利用交流分量的 AFE 动态范围。
    2) 2)以避免通道饱和。
    由于这些原因,使用 LED 中的直流偏移消除。 I_Pleth 目标的值完全取决于应用以及数据采集后使用的后处理技术。

    关于250K TIA 增益、修正了该增益以使例程的实现更容易。 您可以改变它、但要寻找饱和度。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    感谢您再次与我联系、您的信息证实了我的想法。

    由于状态机用于绿色 LED 灯、我假设它用于心率监护仪、因此直流分量不可用。 如果我想对红色和红外 LED 采用类似的方法、以便计算 SpO2;因此、移除直流分量将影响我的 SpO2计算、因为它是比率。

    是否有不同的方法来校准红色和红外 LED 的状态机、以尝试防止信号饱和?

    祝你一切顺利

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很抱歉耽误你的回答。

    正如您所说、我们需要直流分量来进行 SpO2测量。

    实现此目的的一种方法是对控制器中的直流电进行数字补偿。 在任何给定的时间、使用偏移 DAC 减去的电流都将已知。 此电流  与射频将为您提供 DC 取消量。 然后、可以将计算出的这个量以数字方式添加 到观察到的直流电中、以获得实际的直流电。

    此致、

    Prabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    没问题、感谢您的回答。 这是非常有用的。

    祝你一切顺利

    Paul