请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616675/afe4405-duty-cycle
器件型号:AFE4405您好!
我将应用一个校准代码、该代码首先在 AFE4405EVM 板上工作、然后在我自己的嵌入式板上执行。 我对占空比有疑问:
1.校准代码(包含在 AFE4405EVM 固件中)是否仅控制 TX 电流和 RX 电阻(RF)? 或者它是否也会改变占空比?
2.在100Hz 采样率下、EVM 的默认占空比值为1%。 对于100Hz 采样率、占空比的最大值似乎为10%、当采样率更高时、例如500Hz 时、占空比的最大值会增加。 我的问题是:在80Hz ~ 100Hz 时,占空比的值是多少? 是否是1%的优秀候选人,因为它是默认的? 大约3%~ 5%?
此致、
科南