This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642 HS 安全闪存

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616607/awr1642-awr1642-hs-secure-flash

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、、

您好;

我已经阅读了有关 xWR1xxx 芯片的 HS 型号的论坛帖子:
https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/600960

我在这里询问如何使用 MulticoreImageGenerator.exe 制作安全映像、以及如何使用 Uniflash 将其下载到 AWR1642等

现在、我的标准 AWR1642BOOST 开发板似乎无法做到这一点。

我是否可以首先提出一个澄清问题: AWR1642和 AWR1642 -带 HS -安全-启动器件是否有单独的器件?  后一器件型号/名称是什么?  是否有适用于此器件的开发板?

其次、在这样的器件/平台上是否存在创建和使用 HS 多核映像的指南?

提前感谢、

Joe Shidle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    请查看以下帖子以了解 HS 器件讨论。

    IWR1642:TI 针对 HS xWR1xxx 芯片的策略是什么?

    此功能将在将来用于生产器件。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav;

    非常感谢您的回答。

    您链接的论坛帖子是我链接到的论坛帖子。 因此我已经阅读了该论坛帖子、回答我的问题还不够。

    1) 1) AWR1642和 AWR1642与 HS-SECURE-BOOT 是否有单独的器件? 或者、这是 AWR1642的现有芯片修订版当前不提供的功能、并且将在 AWR1642的未来芯片修订版上提供?

    2) 2) AWR1642支持 HS 的版本的发布时间表是什么?

    3) 3) AWR1642支持 HS 的版本的开发板发布时间表是什么?

    4) 4)发布在此类器件/平台上创建和使用 HS 多核映像指南的时间表是什么?

    提前感谢、
    Joe Shidle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更简单:

    支持 HS 的 AWR1642的"RTM"计划是什么?

    支持 HS 的"RTM"版本是 AWR1642的不同芯片版本还是 AWR1642的器件版本?

    在"RTM"计划的某个点是否会有支持 HS 的开发板?

    链接的论坛不会解决这些问题。

    提前感谢、
    Joe Shidle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、
    AWR1642的安全版本是单独的芯片,但与现有的 AWR1642器件引脚兼容。 您可以联系您当地的 TI 支持人员以了解有关此器件的 RTM 计划和样片供货情况的更多详细信息。

    此致、
    Vivek