This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:TX 数

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616508/awr1243-no-of-tx

器件型号:AWR1243

您好!

从数据表中可以清楚地看出、AWR1243具有3个 TX。 数据表的特性是:“三个传输通道(两个可以同时使用)”。 它到底意味着什么。

1.我可以使用时间多路复用格式的3 TX 吗? 还是仅2个 TX 可用于一个传感器? (如数据表中提到的"经皮")

2.为什么仅限制2 TX? 如果我尝试使用3 TX、是否有硬件覆盖来停止此操作? 如果我使用3 TX (同时通过多路复用频率或通过时间多路复用)、应该对电路板/PCB/数据/噪声等产生什么影响。

3.如果我只能以任何方式使用2 TX、是否仅针对 AWR1243BOOST 天线放置方式实现的从方位角和/或仰角更改配置提供3 TX 选项

提前感谢。

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    同时使用2个 TX 意味着在单个线性调频脉冲中同时使用2个 TX。 在时分多路复用模式下、您可以使用全部3个 TX。
    3TX 天线可根据系统要求以不同的方式使用。 例如、它们仅可用于提高方位角计划中的角度分辨率。 或者、它们可用于在仰角计划中获得更好的分辨率(如 AWR1243BOOST 中所做的那样)。

    此致、
    Vivek